This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110635/bq27742-g1-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27742EVMBQSTUDIO

您好!  

我正在处理 bq27742evm。 我一直在为 EVM 充电、并获取剩余电量读数。读数如预期的好。 现在、我尝试为定制板获取相同的结果。 我们使用的电流感应电阻为25mohms。 因此、我尝试调整校准因数。 增益:25.003、增量:25.000、cc 偏移:1519、电路板偏移:2。 现在、我尝试查看充电读数。 最初读数良好、但30分钟后、容量将达到最大范围并保持恒定(例如、从1150mAh 跳到2130mAh)。但电压与万用表读数相同。 最初电流看起来也不错、但在容量突然变化期间、类似地观察电流读数也发生了变化。 与万用表的电流读数不匹配。  

如何获得25mohms 电流感应电阻器的良好容量读数。  

谢谢、  

Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    我们在数据表中将感应电阻器范围指定为5m Ω 至20m Ω、BQStudio 可能不允许您将闪存值配置得更高。

    执行校准过程后、您能否共享.gg 文件、然后在问题发生后共享.gg 文件以及 BQStudio 日志?

    此致、

    Wyatt Keller