This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002A:输电中断现象

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109812/bq50002a-phenomenon-of-power-transmission-outage

器件型号:BQ50002A
主题中讨论的其他器件:BQ51003

大家好、

我们在产品中使用 BQ5002A 和 BQ5003YFPR 器件。

电路图如下。

BQ51003的输出电压有时会下降。

此时、BQ50002A 具有两种操作类型、如下所示

[现象1] Tx 电压停止。

[现象2] Tx 的占空比变小。

我应该在电路中的哪个位置检查波形、以找出是什么导致 BQ50002A 以这种方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是几个方面。

    Phenomenon1-看起来像是 RX 和 TX 之间的通信问题。  TX 必须每1.5秒接收一个有效的数据包、否则它将停止电源传输并重新启动。  将 comm1和 comm2电容器从22nf 增加到44nf。  这可能会减少压降。

    现象2——这可能是与 FOD 相关的能量消耗。  如果单元在故障条件附近运行、则会降低输出功率以尝试避免关断。  尝试提高 FOD 阈值作为测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    现象1.
    我在压降时检查了 BQ50002A 的 DMOUT 波形。 我认为这是 TX 接收到的数据包的波形。
    TX 似乎在压降之前仍在接收数据包1.5秒。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我检查了以下几项:

    1) TX 关断前的数据包是一个控制错误数据包、不会结束电源传输。

    2) 重新启动的时序看起来像是通信中断。  

    另一项测试是减小线圈到线圈的距离并增加 comm1/2电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    我尝试了两种模式的 comm1/2电容器、47nF 和100nF、但没有改进。增加 comm1/2电容器大于100nF 是否安全?
    我已经尝试过3.60mm 和2.85mm 线圈之间的距离(很难使其短于此)、3.60mm 看起来更稳定。 但是、3.60mm 也会出现同样的现象。

    从何处可以查看波形以确认通信中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再问一个问题。

    > TX 关闭之前的数据包是控制错误数据包,不结束电源传输。

    您如何知道它是一个控制错误数据包?

    如果可以通过 DMOUT 模式识别、您能告诉我们该模式是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有更多有关读取数据包的信息、并将与您联系。