This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:我们是否有可替代 BD4142HFV 的新器件?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110859/tps3890-do-we-have-new-device-that-can-be-the-replacement-for-bd4142hfv

器件型号:TPS3890

大家好、

5年前、我看到一个主题 建议使用 TPS3890替代 BD4142HFV。 您是否有更新的建议?

您能帮助 说明 TI 功能与 BD4142竞争吗?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    TPS3890仍然是 BD4142HFV 的理想替代产品。 与 BD4142HFV 相比、TPS3890具有更低的电源电流、2.29uA 与7.5uA;更宽的工作温度、-40°C 至125°C 与-10°C 至100°C;更高的电压阈值精度、.5%与2%(根据其数据表值规定)。  

    Jesse