This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1和 BQ34Z100之间的差异

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110181/bq34z100-g1-difference-between-bq34z100-g1-and-bq34z100

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我们有以下要求:

输入电压:10V 至68V (2至16S)

电流范围:0至110A

接口:I2C

对于上述要求、我们遇到了 TI 的两个 IC、即 BQ34Z100-G1和 BQ34Z100。 我的问题是:

1) 1)这两个 IC 之间的区别是什么? 正如我所检查的那样、这两个值是相同的。

2) 2)由于我们对电流和电压的要求大于 BQ34Z100-G1数据表中给出的值、我们将所附文档用作参考。 本文档是否也适用于 BQ34Z100?

https://www.ti.com/lit/an/slua760/slua760.pdf?ts=1655360680983&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

此致、

Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag、您好!

    1) 1)请参阅此更改列表、了解 IC 之间的差异:

    https://www.ti.com/lit/an/sluaad7/sluaad7.pdf

    2) 2)文档适用于两个版本。 您实际上可以使用此方法缩放几乎任何电量监测计。 不过、请记住、增大缩放比例会降低精度。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们的要求是:

    输入电压:10V 至68V (2至16S)

    电流范围:0至110A

    1. 如果我们需要根据上述要求进行缩放,准确度会降低多少?
    2. mΩ 表中 mΩ mΩ 的感应电阻器值典型值为5k Ω 至20k Ω、我是否可以使用小于5k Ω 的感应电阻器?

    此致、

    Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwankar、您好!

    1. 量化有点困难、但我想它是这样的;原始范围是-32768至+32768、步长为1。 当您进行缩放时、您基本上会失去分辨率。 如果您执行4倍比例因子(可能是最佳选择)、则可以将范围视为-131072至+131072、步长为4。 这是用相同的位数覆盖更大范围的唯一方法。 另一个因素是、通过这样做可以放大少量噪声/非线性。 因此、测量小电流变得更加困难。  
    2. 您可以使用更小的感应电阻器、但感应电阻器越小、对噪声的敏感度就越高。 它还会使测量小电流变得更加困难。 通过调节、您基本上只是告诉监测计检测电阻器的错误值。 我建议将预期电流乘以感测电阻值、以了解将涵盖的范围。  

    谢谢、

    Alex M