This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:此器件的原理图审阅

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109983/tps61089-schematic-review-for-this-part

器件型号:TPS61089

大家好、

我的客户正在使用 TPS61089进行原理图设计、请帮助查看并提供反馈。 添加一个问题、此部件是否支持 MLCC+POSCAP?

谢谢、此致、

Sophiae2e.ti.com/.../AMP--TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    您能否分享 Vin 振铃、Vout 和负载电流? 通常、  我们不在输出端使用 POSCAP。 MLCC 还可以。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户使用61089为两个智能放大器供电、RMS 320mA 峰值1300mA 为一安培、而2A 负载电流将翻倍(RMS 640mA 峰值2600mA)。 输入电压为 6.5V~9V。  客户表示可以使用 POSCAP 避免轻载时出现 MLCC 噪音问题。

    一个amp μ V RMS 320mA 峰值1300mA

    我们是2个amp 所以 μ V RMS 640mA 峰值2600mA

    输入电压范围6.5V~9V

    使用POSCAP是为了避免或者降低轻载时候MLCC 产生的啸叫问题 μ A

    PVDDH (10V)

    0.1uA

    (2W 平均电流)

    320mA RMS

    1300mA 峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    一般般 可以 优化 COMP 参数。 建议将 Rcomp (PR1510)更改为~15k、将 Ccomp (PC3978)更改为4.7nF。 将 CFF (PC3979)更改为10pF。

    通常、我们不使用 POSCAP。 客户可以使用多个小值 MLCC 或添加一个电解电容器。

    最好的 Regrds、

    俞宗怡