大家好、
我的客户正在使用 TPS61089进行原理图设计、请帮助查看并提供反馈。 添加一个问题、此部件是否支持 MLCC+POSCAP?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
客户使用61089为两个智能放大器供电、RMS 320mA 峰值1300mA 为一安培、而2A 负载电流将翻倍(RMS 640mA 峰值2600mA)。 输入电压为 6.5V~9V。 客户表示可以使用 POSCAP 避免轻载时出现 MLCC 噪音问题。
一个amp μ V RMS 320mA 峰值1300mA
我们是2个amp 所以 μ V RMS 640mA 峰值2600mA
输入电压范围6.5V~9V
使用POSCAP是为了避免或者降低轻载时候MLCC 产生的啸叫问题 μ A
PVDDH (10V) |
0.1uA |
(2W 平均电流) 320mA RMS |
1300mA 峰值 |