This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594MX-3.3/NOPB

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LM2574, LM2674, LM2675, LM22674, LM2672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110941/lm2594-lm2594mx-3-3-nopb

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件: LM2574LM2674LM2675LM22674LM2672

你好

遗憾的是、LM2594MX-3.3/NOPB 器件缺货。

在不进行重新设计的情况下、我可以使用哪个组件作为替代组件? 电流也可能更高、例如1A、该组件应与引脚兼容、以便可以将其替换为1:1。 是否有其他选择?

非常感谢

此致 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2594器件是双极型器件、不需要自举电容器。  所有较新的替代方案都需要一个自举电容器

    因此是 PCB 的返工。  您可能会看到 LM2574;它是双极的。  否则、需要引导电容器的较新器件

    LM2674、LM2761、LM2672、LM2675、LM22674; 它们采用相同的封装选项。

    谢谢