This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:原理图审阅

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110438/ucc256404-schematic-review

器件型号:UCC256404

大家好、

我们的 DIN UCC256404DDBR 有一款很好的新器件!

请帮助查看 SCH、THx

PFC 是  UCC28064ADR

驱动程序是 UCC27324DR

LLC 是 UCC256404DDBR

U302是  UM603AG-S08-R

e2e.ti.com/.../5148.CHARGERD2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您能否提供设计计算器。 如果我有它、我可以很容易地验证油箱设计和 IC 周围的其他组件。

    您能否还提供 PPMID 以及预期的销售机会数字。 我们将这些用于我们的内部指标。

    此致、

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    抱歉、 我们没有计算器  

    但规格为 Vin=90Vac~264Vac、Vo=54V、wo=800W

     PPM  ID 为399521、Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您能否请客户使用 原理图所用的所有参数填写设计计算器(www.ti.com/.../sluc675)。 该原理图未显示谐振回路参数或谐振回路频率信息。  

    此致

    曼尼甘塔 P