This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:使用 ADCIBAT 读取 IDCHG 值时出现问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110646/bq25700a-problems-with-reading-idchg-value-using-adcibat

器件型号:BQ25700A

我已经能够让 PMIC 为我的电池充电。 我通过将 ILIM_HiZ 驱动至4.01V 实现了这一点、PMIC 立即进入 FastCharge 模式。 我现在面临的新问题是 ADC 似乎没有反映 IDCHG 的变化。 即使在我通过  写入 0xeoff 初始化 ADCOption 之后 ,我也看不到 ADCIBAT 有任何变化,即使我在万用表上测试到正在进行放电,即在我将 ChargeCurrent 设置为128mA 后,万用表的电流读数为125mA。我仍然能够读取 ADCVBUS/PSSYS 和 ADCVBAT/VYS,但只是 ADCIBAT。 我是否遗漏了什么?

您能帮我调试这个 ADC 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    您能否读取充电电流? 充电电流可能过低。  请注意、IDCHG:全范围:32.512A、LSB:256mA。

    此致、

    老虎