请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551-Q1 您好!
我目前正在研究 LM51551-Q1的应用。
在研究应用手册 SNVA866时、我想知道二极管 D3。
您正在编写此文档、这是一个尝试在 CCM 下运行的设计。 因此、我假设 D3在(1-D) T 期间用作变压器电流的续流路径 这意味着它需要能够在(1-D) T 期间承载 IL 的最大平均电流

根据上面的计算、我假设:
I_D、av=(Pout、tot)/(V_sup、min*d)*(1-d)=20、2W/(18V*0、357)*0、643=2 A
您选择了1安培二极管。 ES1C-13-F
此额定电流是否仍然足够? 是否对 LM51551-Q1的运行做出了任何错误假设?
如果有任何帮助,我会非常感谢!
非常感谢!