This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116-EP:VDDQ 的软启动时间与 VTT 的软启动时间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110568/tps51116-ep-soft-start-time-for-vddq-vs-soft-start-time-for-vtt

器件型号:TPS51116-EP
主题中讨论的其他器件:TPS51116

您好!

在 TPS51116数据表中、它表示:"在 DDR/DDR2/DDR3/LPDDR3存储器应用中、保持 VDDQ 始终高于 VTT/VTTREF (包括启动和关断)非常重要。"

VDDQ 的软启动时间由所选输出电容控制、如数据表中的公式(2)所示。 VTTREF 和 VTT 的软启动时间由不同的公式(公式(3)决定。 因此、VDDQ 可能具有与 VTT/VTTREF 不同(更快或更慢)的启动时间。

但是、如果 VTT 软启动速度快于 VDDQ、是否不会违反上述引用文本、此时 VTT/VTTREF 高于 VDDQ? 或者、VDDQ 完成软启动后、VTT/VTTREF 是否软启动。 数据表中没有显示 VTT/VTTREF 软启动时间的图与图3类似。 图3特定于 VDDQ。

对我来说、VTT/VTTREF 的软启动时间在 VDDQ 完成其软启动时间后开始更有意义、因为 VTT/VTTREF 应该是 VDDQ 的1/2。 因此、如果计算出 VTT/VTTREF 的软启动时间快于 VDDQ、则 VTT/VTTREF 无法"提前" VDDQ 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    如果您看一下第9页(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51116-ep.pdf#page=9)上的功能方框图、 您将看到以下显示 VTT 输出信号创建的图像:

    VTT 的基准来自信号 HalfVDDQ、因此如果 VDDQ 为0V、那么、除非有其他东西为 VTT 轨供电、否则 VTT 也将为0V。 然后、当 VDDQ 开始软启动时、VTT 将自动跟踪一半的 VDDQ、因此在启动期间它将保持低于 VDDQ 的电压。

    我认为、如果负载在启动和关断期间尝试将高电流灌入 VTT、可能会出现问题、但如果不是这样、我就看不出何时会出现此问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这也是我的想法。

    为什么 VDDQ 和 VTT 有两种不同的软启动时间? 如果 VTT 跟踪 VDDQ 输出、它的软启动时间是否与 VDDQ 相同?

    VTT 是否在 VDDQ 完成其软启动时间后软启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    根据数据表的图31和32、VDDQ 和 VTTREF 的软启动和软停止看起来与时序相同或至少相似:

    请注意、第二个图像是软停止、而不是软启动。

    现在、从技术角度而言、这些软启动时间也取决于这些电源轨的输出电容、其中更大的输出电容需要更长的充电时间、根据您所引用的公式、可以计算得出:

    由于 VTT 以 VDDQ 的1/2为基准、VTT 启动的最快速度是 VTTREF 和 VDDQ 启动的速率、但实际上 可能会稍长、具体取决于 VTT 引脚上电容的一侧。

    谢谢、

    Kadeem