This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:频率抖动示例

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110245/ucc28180-frequency-dithering-example

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TLV3201

您好!

我正在尝试使用 UCC28180和 TLV3201根据 SLUA704文档模拟 PFC 抖动电路。 R4和 C1被设计成获得2kHz 的抖动速率。 然而、使用33k Ω 和16.4nF 的给定电阻和电容值、仿真时、我获得的抖动速率为~1.3kHz、而不是我预期的2kHz。 此外、计算时使用500us 的周期(根据2kHz 的速率)。 充电和放电时间是该周期的一半、因此它不应该是250us? 还有其他什么我缺少的东西吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    请允许我的同事 Harish 在下周初发言。  感谢您的耐心等待。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    感谢您的查询。

    您的观察结果正确。

    仿真相同的电路可获得1.3khz 的抖动频率、因此我建议进行以下修改:

    C2是一个1nF 电容器、用于将来自比较器输出的信号交流耦合到 RT/FREQ 引脚。 RT 引脚上施加的原始偏置电流为45.8uA 即(3-1.5)/32.7k。 抖动电流的变化范围为+/-4.9uA。  我们可以选择 17.8k (R4)的合理串联电阻器、并且知道电阻器两端的电压差平均为(3V-1.5V)= 2.5V、因此电容器的充电和放电电电流均为84uA。  

    2.根据抖动率选择电容。 假设我们需要将 C1从2V 放电至1V。 抖动率为500us、但电容器的电容插入时间为250us。 使用 I = CDV/dt、我们得到 C1为21nF。

    最后、R6的选择范围约为(2-1.5) V/4.94uA = 101k 欧姆。

    从上图可以看出抖动率约为540us。

    如有澄清、请告知我们。 希望这对您有所帮助。

    谢谢你

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这种技术起作用、而且更直观。 谢谢!