This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800EVM:如何设置恒定充电电压?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110572/bq24800evm-how-to-set-a-constant-charge-voltage

器件型号:BQ24800EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24800BQ20Z655-R1EV2400BQSTUDIO

你好!

我们的团队目前需要将 BQ24800用作智能电池组的恒压和电流充电器。 我们将在电池组应用中使用 BQ20z655-R1。

我们目前正处于测试阶段。 根据我从 BQ24800数据表中了解到的内容、可以对器件进行编程以输出特定的充电电流和电压。 我们的设备设置基于12V 和5A 的输入电压、仅将电池组作为负载连接到 VBAT、以查看 BQ24800是否能够提供这些充电特性。 迄今为止、尝试对充电电压和充电电流进行编程的尝试尚未成功。 唯一的"编辑"是更改充电电压和充电电流寄存器。

我们可以做些什么来实现这种行为?

我们还查看了以下文档 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8、其中指出智能充电器基本上由主机控制;在我们的案例中为 BQ20z655-R1。 BQ20z655-R1目前无法正常工作、因此我们更关注 BQ24800是否能够持续提供8.4V 和5A 电流。 BQ20z655-R1可以在第二天解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种行为可以通过使用 EV2400 http://www.ti.com/lit/pdf/sluuc60来实现、我添加了用户指南、其中深入介绍了如何设置充电电流和充电电压。 您将需要获取 EV2400接口器件来与器件通信并进行所述的更改。  

    此 EVM 使用应用 bqStudio https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 、允许您使用 SMBus 连接对寄存器进行读取和写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上使用 EV2400来设置充电电流和充电电压。 目前、除了充电电流和充电电压寄存器之外、我没有改变任何其他东西、设置目前如上所述。 重复此步骤;12V、5A 最大输入至 VIN、VBAT 连接至 LG INR21700 M50T 电池、目前电压为7.1V。 对于充电电压、我将充电电流更改为大约3A 和8.2V。 没有发生任何情况。 您是否成功做到了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rizqi、

    您能否测量 ACDET 引脚电压?  

    在以下条件下、开漏 ACOK 输出被拉至外部电源轨:
    •VUVLO < VVCC < VACOV
    •VACDET > 2.4V
    •VVCC–VSRN > VSLEEP

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACDET 引脚电压为0.9555V

    在哪里可以找到这些引脚的详细原理图? 我已经申请获取完整的数据表、但我担心在获得数据表批准之前会过长。 我们在2天内有一场比赛、我们无法等到周一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rizqi、

    答案见上述答复。 您可以更改电阻分压器以将 ACDET 引脚电压设置为高于2.4V。 充电器将开始充电。  

    此致、

    老虎