This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:输出压降时的电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108643/lm5175-voltage-at-output-drops

器件型号:LM5175

你好!

我们正在针对设计测试 LM5175。

该板与 EVM 以及 WEBENCH 的计算方式非常相似。

我们看到了几个错误并修复了它们、但设计仍然无法正常工作。 因此、我们会跟踪设计问题。

现在 、当它由 Vin 供电时、LM5175开始切换、  并且输出端有电压、但几秒钟后、输出电压几乎降为零。

有什么关于漏洞的想法吗? 什么类型的配置/保护可能会导致这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cora、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果它在几秒钟后关闭、我的第一个猜测是 LM5175变热、过热保护被激活。

    您是否完成了电路的温度测量、例如使用热电偶测量。

    其他一些问题:

    电压是否处于预期水平? 是电压稳定还是摆动/振荡  

    加载和未加载时的行为是否相同?

    您的设计参数是什么:

    -输入电压(范围)

    -输出电压

    -输出负载(电流)

    -开关频率

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答!
    LM5175上没有产生热量、我们认为它可能与 LM5175的设置配置有关。

    回答您的问题。

    否、电压不是预期值。 根据具体情况、它是不可安装的。

    设置:
    -输入电压= 12V
    - Vout (预期)= 10.6V
    - EN/UVLO 引脚= 1.4V
    -频率= 110kHz;(Rt=220k)
    -针对 Vout 计算的 FB 引脚电阻分频值:
    + Rfb1=270k、Rfb2=22k
    +我们希望通过 CPU 控制 Vout、因此有一个设置、我们在其中直接强制 FB 引脚上施加电压。

    空载情况下的 FB 电阻器:
    VOUT 在开始时上升至7V、然后稳定下降至1.14V

    空载情况下、FB 强制为0.9V:
    VOUT = 6.5V 始终保持稳定

    CC_Load=1A、FB 电阻器情况:
    VOUT=0V
    Iout=0A

    案例 CC_Load=1A、FB 强制为0.9V:
    VOUT=0.05V
    Iout=0.09A

    case_cr = 10 Ω、FB 电阻器:
    VOUT 上升至3V、然后下降并在0和0.6V 之间切换

    case_cr = 10 Ω、FB 强制为0.9V:
    VOUT 在0和1.23V 之间切换


    最棒的
    Cora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cora、

    感谢您提供详细信息。

    正如您所写的、我感到困惑的是、电压中断需要几秒钟的时间。

    作为进一步调试的起点、请仅使用固定的 FB 电阻器-以避免同时出现多个问题。

    根据该设置、您可以对输出电压(负载为1A)进行一些测量、其中显示了加电阶段。

    还请探测 SW1、SW2和 SS 信号?

    您能否共享原理图以查看系统和组件?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在此处获得了您请求的测试结果:

    设置:
    VIN=12V
    对于预期的10'6V 输出电压、FB 未连接(仅限电阻分压器)
    1A 负载


    这些是 SW1 (黄色)、SW2 (蓝色)的屏幕截图:

    SW1 = 2、5V Vmax、并进行开关
    SW2 = 500mVVmax

    和 SS 信号。 它会按预期升高(aprox。 17ms):

    SS = 1.21V

    和原理图:


    谢谢!

    Cora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cora、

    感谢您提供示波器图。

    您能否使用进行更多测量:

    -设置的时间刻度,以便显示4-8个切换周期。

    -在第一张图片上显示0V 线路

    -检查 SS 在加电时是否仅上升一次/或启用 LM5175

    输出电压(负载为1A)、显示上电阶段

    从示波器图中可以 看到、SW2侧似乎对 GND 短路、您可以检查这一点。

    您是否在一个或多个电路板上看到并测试过这种情况?

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将为您发送相同设置的结果:
    VIN=12V
    对于预期的10'6V 输出电压、FB 未连接(仅限电阻分压器)
    1A 负载)。

    结果:

    SW1 (黄色)和 SW2 (蓝色)信号缩小:

    SW1 (黄色)和 SW2 (蓝色)信号放大:

    您可以看到 SW2为0V、但我已经检查过它、它不会对 GND 短路。

    SS 信号仅在上电时触发(以后不显示任何更改):

    VOUT 加电阶段:


    您可以看到、它始终为0V (在此设置中、负载为1A 时)。

    我们所做的测试仅在一个 PCB 板中进行。


    最棒的
    Cora。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cora、

    有些事情我无法解释、但可能会为您的问题提供正确的方向。

    正如您所说的、SW2与 GND 之间没有短路、但即使 SW1上升、SW2也会持续保持低电平。 因此、这两种情况都意味着 SW2上有如此大的负载、以至于它会保持低电平、或者 LO2控制的 FET 会始终开启(您可以使用 LO2上的栅极信号进行检查)

    由于该系统应处于降压模式、因此在任何时候都不应处于该阶段。

    您的原理图不适合您打算执行的设计:

    -反馈分压器只提供5.5V 的输出

    -补偿不能提供稳定的系统。

    您还可以使用快速入门计算工具检查组件:

    LM5175数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    也许您还可以在另一个主板上检查系统、以确保这不是组装问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    非常感谢您的所有帮助和见解。

    QuickStart 计算工具非常好用;),

    正如您所建议的、我们发现 FB 和补偿上的值不正确。 这一点以及开关电感器上的一些不良焊接。  

    问题迎刃而解! 谢谢、

    最棒的

    Cora