你好!
我们正在针对设计测试 LM5175。
该板与 EVM 以及 WEBENCH 的计算方式非常相似。
我们看到了几个错误并修复了它们、但设计仍然无法正常工作。 因此、我们会跟踪设计问题。
现在 、当它由 Vin 供电时、LM5175开始切换、 并且输出端有电压、但几秒钟后、输出电压几乎降为零。
有什么关于漏洞的想法吗? 什么类型的配置/保护可能会导致这种情况?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cora、
感谢您使用 E2E 论坛。
如果它在几秒钟后关闭、我的第一个猜测是 LM5175变热、过热保护被激活。
您是否完成了电路的温度测量、例如使用热电偶测量。
其他一些问题:
电压是否处于预期水平? 是电压稳定还是摆动/振荡
加载和未加载时的行为是否相同?
您的设计参数是什么:
-输入电压(范围)
-输出电压
-输出负载(电流)
-开关频率
此致、
Stefan
您好 Stefan、
感谢您的回答!
LM5175上没有产生热量、我们认为它可能与 LM5175的设置配置有关。
回答您的问题。
否、电压不是预期值。 根据具体情况、它是不可安装的。
设置:
-输入电压= 12V
- Vout (预期)= 10.6V
- EN/UVLO 引脚= 1.4V
-频率= 110kHz;(Rt=220k)
-针对 Vout 计算的 FB 引脚电阻分频值:
+ Rfb1=270k、Rfb2=22k
+我们希望通过 CPU 控制 Vout、因此有一个设置、我们在其中直接强制 FB 引脚上施加电压。
空载情况下的 FB 电阻器:
VOUT 在开始时上升至7V、然后稳定下降至1.14V
空载情况下、FB 强制为0.9V:
VOUT = 6.5V 始终保持稳定
CC_Load=1A、FB 电阻器情况:
VOUT=0V
Iout=0A
案例 CC_Load=1A、FB 强制为0.9V:
VOUT=0.05V
Iout=0.09A
case_cr = 10 Ω、FB 电阻器:
VOUT 上升至3V、然后下降并在0和0.6V 之间切换
case_cr = 10 Ω、FB 强制为0.9V:
VOUT 在0和1.23V 之间切换
最棒的
Cora
您好!
您在此处获得了您请求的测试结果:
设置:
VIN=12V
对于预期的10'6V 输出电压、FB 未连接(仅限电阻分压器)
1A 负载
这些是 SW1 (黄色)、SW2 (蓝色)的屏幕截图:
SW1 = 2、5V Vmax、并进行开关
SW2 = 500mVVmax

和 SS 信号。 它会按预期升高(aprox。 17ms):
SS = 1.21V


谢谢!
Cora
您好、Cora、
感谢您提供示波器图。
您能否使用进行更多测量:
-设置的时间刻度,以便显示4-8个切换周期。
-在第一张图片上显示0V 线路
-检查 SS 在加电时是否仅上升一次/或启用 LM5175
- 输出电压(负载为1A)、显示上电阶段
从示波器图中可以 看到、SW2侧似乎对 GND 短路、您可以检查这一点。
您是否在一个或多个电路板上看到并测试过这种情况?
谢谢、
Stefan
您好 Stefan、
我将为您发送相同设置的结果:
VIN=12V
对于预期的10'6V 输出电压、FB 未连接(仅限电阻分压器)
1A 负载)。
结果:
SW1 (黄色)和 SW2 (蓝色)信号缩小:

SW1 (黄色)和 SW2 (蓝色)信号放大:

您可以看到 SW2为0V、但我已经检查过它、它不会对 GND 短路。
SS 信号仅在上电时触发(以后不显示任何更改):

VOUT 加电阶段:

您可以看到、它始终为0V (在此设置中、负载为1A 时)。
我们所做的测试仅在一个 PCB 板中进行。
最棒的
Cora。
您好、Cora、
有些事情我无法解释、但可能会为您的问题提供正确的方向。
正如您所说的、SW2与 GND 之间没有短路、但即使 SW1上升、SW2也会持续保持低电平。 因此、这两种情况都意味着 SW2上有如此大的负载、以至于它会保持低电平、或者 LO2控制的 FET 会始终开启(您可以使用 LO2上的栅极信号进行检查)
由于该系统应处于降压模式、因此在任何时候都不应处于该阶段。
您的原理图不适合您打算执行的设计:
-反馈分压器只提供5.5V 的输出
-补偿不能提供稳定的系统。
您还可以使用快速入门计算工具检查组件:
也许您还可以在另一个主板上检查系统、以确保这不是组装问题。
此致、
Stefan