This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:负载电流诊断引脚- SNS 是否可以在多个器件之间连接在一起、以便我们可以使用单个 ADC 进行电流测量?

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109803/tps272c45-can-load-current-diagnostic-pin---sns-be-tied-together-among-several-devices-so-we-can-use-a-single-adc-for-current-measurement

器件型号:TPS272C45

您好!

我希望节省 ADC、并希望将 TPS272C45 SNS 引脚上的更多电阻器(通过电阻器、二极管...)连接到同一个感应电阻器。

有可能吗?

此致、
Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    只有当您对所用器件的诊断使能引脚进行多路复用时、才能实现这一点。 可以共享 SNS 网络、但只有一个器件应在给定的时间将 SNS 电流输出到 SNS 网络。 因此、需要实施某种控制来关闭所有其他器件的 DIAG_EN、并且仅打开一个器件的 DIAG_EN。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、

    以及连接。 或二极管之间的一些电阻器...或者我们可以直接操作。

    此致、
    Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    SNS 引脚是一个电流源。 可以在每个器件的 SNS 引脚的输出端使用二极管、以防止电流回流的任何可能性。 也可以直接连接它们。

    谢谢、

    Shreyas