This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:热问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110658/bq24650-thermal-issues

器件型号:BQ24650

您好!

我们将使用具有4A 最大充电电流的 BQ24650开始设计 MPPT 充电器的 PCB。

MPPT 充电器的特点是封装在环氧树脂(波塔)中、因此具有较低的热耗散能力。

我们打算在 PCB 上放置一个焊接散热器、但我们想知道在外露焊盘之外的哪个或哪些引脚预计会产生最大的热量。

除了 BQ24650之外,MOSFET 中还会产生需要额外耗散的热量?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将重点介绍散热焊盘和电感器/充电环路。 这是一个充电控制器、因此流入电池的绝大多数电流将流经开关 FET、电感器和感应电阻器。

    此致、

    Mike Emanuel