This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:损坏后无法覆盖固件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110044/bq40z80-inability-to-overwrite-firmware-after-corruption

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350-R1

大家好、

我们使用的是 BQ40z80、我有4个器件发生故障 (通过 SMB 进行的通信不再正常、校验和不匹配...)。

自动地址检测无法发现器件(使用 bqstudio)。 多次尝试后、发现器件的固件损坏。

我发现一个问题相同的帖子、但器件型号为 BQ78350-R1。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831305/bq78350-r1-device-failure-or-possibly-firmware-overwritten


在这种情况下、您能否向我发送另一个固件加载工具(ROM 模式不可访问)?

谢谢、

Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    固件损坏没有其他工具、如果您无法将器件置于 ROM 模式、器件基本上会被欺骗。 如果可以手动将器件置于 ROM 模式、即使未自动检测到器件、也可以使用高级通信选项卡发送单个命令。 然后使用您的 SREC 再次进行编程。

    TRM: 18.1.73 ManufacturerAccess() 0x0F00 ROM 模式

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我无法进入 ROM 模式、因为器件未处于完全访问模式。 是否可以通过引导加载程序对器件进行重新编程?

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    没有适用于监测计的引导加载程序、因此在编程期间电源正常且无中断至关重要。 监测计损坏后、如果您无法进入 ROM 模式、则无法恢复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在本例中、当我通过"Readsrec from device"函数使用 BQStudio 创建 FW 时、文件损坏、因为当我对 BQ 进行编程时、器件会失败。

    那么、BQStudio 软件为什么会创建损坏的 SREC?

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    上载此 SREC 时、故障发生的时间是100%? 如果您再次拉动 SREC 并上传、是否仍会导致此问题?

    在从器件上拉 SREC 时、确保监测计具有良好的电源。 BQStudio 只需在导出 SREC 时从监测计中提取完整的数据闪存配置、该问题很可能发生在编程期间。

    此致、

    Wyatt Keller