This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003V12:有关&quot 的查询;运行自然通风环境温度"

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV, ULN2003V12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110172/uln2003v12-inquiries-about-operating-free-air-ambient-temperature

器件型号:ULN2003V12
主题中讨论的其他器件:ULN2003LV

大家好、TI 支持团队

下图中的表格是 ULN2003V12和 ULN2003LV 产品之间的比较表。

这是使用产品比较功能从 TI.com 下载的数据。

我询问材料"工作温度范围(C)"部分的内容。

在 ULN2003LV 的数据表中、"运行自然通风环境温度"描述如下、并且被认为内容在比较表中进行了描述。

但是、ULN2003V12的数据表中不包含此信息。

比较表中包含哪些内容?

请告诉我 ULN2003V12的"自然通风环境温度运行"。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:
    因此、对于这些类型的器件、关键规格是结温。 这实际上决定了器件可以处理的温度。 如果您想计算环境温度、数据表实际上有一个部分、您可以在其中根据负载规格计算环境温度。 如果您没有任何负载、最高环境温度将与最高结温相同。 因此、您可以将结温用作比较参考。
    非常感谢、
    Dhanya