This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420EVM-167:增加更大输出电容时电感器中的正弦波电流

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TPS628501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109471/tps62420evm-167-sine-wave-current-in-inductor-when-adding-bigger-output-capacitance

器件型号:TPS62420EVM-167
主题中讨论的其他器件:TPS62420TPS628501

您好!

在添加一些负载时、我在使用 TPS62420时遇到一些困难、涉及流经电感器的电流上的正弦波振荡(请参阅随附的屏幕截图)。(关于规格) 您可以在 CH 2上看到输出电压 VOUT1 (1V)在 CH 3上看到流经 L2电感器的电流。

请参阅 TPS62420EVM-167开发板的原理图。

  • 一旦我们需要根据使用 VOUT1 (1V)的 IC 的要求向 VOUT1网络添加电容(假设为100uF)、问题就会发生。 这里有人是否建议能够在网络上增加更大的电容、而不会出现这种不必要的振荡?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donatien、

    TPS62420的建议输出电容为10uF 至22uF。  100uF 很可能会使反馈环路不稳定、从而导致振荡。 如果这是针对新项目、您可以考虑使用 TPS628501 (单转换器)、它可以支持更多的输出电容。

    您可以尝试使用 TPS62420来适应100uF 大容量、另一种可能是在22uF 和100uF 之间使用第二个电感器/铁氧体磁珠。 大容量电容之前的电感器有时可以 提高相位裕度。

    但是、反馈环路的连接需要在第2个电感器之前从22uF 获取。 如果您希望在 EVM 上尝试此操作、则需要对其进行修改、因为反馈现在连接在 C7之后。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速回答。 我将尝试铁氧体磁珠建议。 我会告诉你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donatien、

    当然、当您能够测试时、请告诉我。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    它与100uF 之前串联的铁氧体一起工作。

    再次感谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donatien、

    感谢您的告知。

    此致、

    瓦伦