This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:解决方案与 TPS25921A 类似、没有 ENUV 功能

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110602/tps25921a-solution-similar-to-tps25921a-without-enuv-function

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件: TPS2597

大家好、  

我的客户正在使用 TPS25921A 并通过 CPU 控制 ENUV 引脚。  

在 TPS25921A 的配置中、当向 TPS25921A 的 ENUV 引脚添加低电平信号时、/FLT 将被拉至低电平。  

客户正在寻找可在 TPS25921A 被禁用时保持/FLT 高电平的替代解决方案。  

因此、客户想知道是否有任何 类似 TPS25921A 的解决方案没有 ENUV 功能? 或者、客户是否可以通过 TPS25921A 进行任何修改来防止/FLT 变为低电平?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我将通过 EOD 获取该值。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    TPS2597可在此处使用。

    此致

    Kunal Goel