This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:对每个通道使用 PWM 进行单独的 LED 亮度控制。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110600/lp5018-individual-led-brightness-control-using-pwm-for-each-channel

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件: LP5861

 我知道 LP5018是 RGB LED 驱动器、具有用于3个 LED 输出的亮度组控制。 根据数据表、仅以下寄存器可用于通过 PWM 控制 LED 亮度(3个组通道、6个独立 LED)。 请参阅下图。

我希望一次单独为15个 LED (单色)发光、或者使用 PWM 将它们全部发光。  如果 LED 的颜色是固定的、那么是否可以使用 OUTx_Color 寄存器(0Fh~20h)来实现这一点? 如果是,如何做到这一点? 对于15通道发光单色 LED (具有低 IQ/ENABLE 引脚的恒定电流)、是否有任何具有类似规格的等效替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampan、您好!

    [引用 userid="521604" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110600/lp5018-individual-led-brightnity-control-using-pwm- for-each 通道"] 如果 LED 的颜色是固定的、是否可以使用 OUTx_Color 寄存器(0Fh~20h)? 如果是、如何实现相同的操作?

    是的、这是可行的。 对于同一个寄存器、您可以切换所有 OUTx_Color 寄存器或使用组函数。

    [引用 userid="521604" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110600/lp5018-individical-led-brightnity-control-using-pwm- for-each channel"]是否有任何具有类似规格的同类替代产品、用于发光单色 led (具有低 IQ/enable 引脚的恒定电流和15通道)。]

    是的、您可以选择 LP5861 (18通道)作为替代产品、因为我们没有确切的15通道器件。

    此致。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    在我的应用中、将在每个输出通道上连接一个单色 LED、该 LED 需要根据 PWM 输入进行光亮。(连接到 OUT0-OUT14)。 根据我的理解、组函数用于 RGB LED 模块、不适用于通过每个输出连接的单色 LED。 在本例中、我希望控制连接在每个输出上的 LED。 如上所述、如果我需要使连接到输出端的任何一个 LED 亮起或使用 PWM 切换所有 LED、则可以使用 OUTx_color 寄存器来控制亮度。 请确认我的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampan、您好!

    [引用 userid="521604" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110600/lp5018-individual -led-brightnity-control-using-pwm- for-each channel/4116185#4116185"]根据上述声明,如果需要使用单个 PWM 或单个 LED 来控制 LED 或所有 LED 输出,OUTx_color 寄存器可用于控制所有 LED [引用 LED 亮度/颜色]

    没错。