请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我曾使用 EV2400和 bqStudio 为 bq27520G4生成黄金映像。
然后、我对主机器件进行编程、以便通过 I2C 将.bq.fs 或.df.fs 写入监测计。
我使用 bqStudio 读取 I2C 编程监测计中的数据存储器、幸运的是、它与黄金映像的数据存储器相同。
但我们无法在大规模生产期间使用 bqStudio。
我想知道、我们是否有方法可以通过 I2C 确保监测计中的数据正确无误。
或者、只要 I2C 编程期间校验和(写入监测计寄存器0x64和读取0x66)正确、写入监测计的数据是可靠的?
感谢你的帮助。
此致、
Benjamin Kao