This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:如何检查写入监测计的黄金映像的正确性

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110034/bq27520-g4-how-to-check-the-correctness-of-the-golden-image-written-to-the-gauge

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我曾使用 EV2400和 bqStudio 为 bq27520G4生成黄金映像。

然后、我对主机器件进行编程、以便通过 I2C 将.bq.fs 或.df.fs 写入监测计。

我使用 bqStudio 读取 I2C 编程监测计中的数据存储器、幸运的是、它与黄金映像的数据存储器相同。

但我们无法在大规模生产期间使用 bqStudio。

我想知道、我们是否有方法可以通过 I2C 确保监测计中的数据正确无误。

或者、只要 I2C 编程期间校验和(写入监测计寄存器0x64和读取0x66)正确、写入监测计的数据是可靠的?

感谢你的帮助。

此致、
Benjamin Kao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    bqfs 文件具有用于验证的校验和。 如果检查了所有通信错误、则 bqfs 文件中的校验和匹配行将确保数据正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的解释。