This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS631000:TPS631000的优势

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110667/faq-tps631000-advantages-of-tps631000

器件型号:TPS631000

作为 TI 的最新降压/升压转换器、该器件有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高级工艺 TPS6310XX 采用 TI 的新工艺构建,这些工艺可以获得具有相同输出能力的更小芯片尺寸,并有助于降低成本。

    借助更先进的控制策略实现平稳过渡、我们可以在降压、降压/升压和升压模式之间实现更平稳的转换、这意味着当输入电压接近输出电压时、输出纹波将比之前的降压/升压模式好得多。 图1显示了当输入电压接近输出电压时、一些以前的降压/升压器件的输出纹波。 显然、由于转换不稳定、会产生一些意外的纹波。 作为比较、数据表中的图8-21显示了 TPS631000的干净转换、没有意外纹波。

    恒定开关频率对于大多数降压/升压转换 器、当输入电压接近输出电压时、开关频率将是正常开关频率的一半、但 TPS631000几乎可以在所有条件下保持恒定的开关频率。 这将简化您的 EMI 设计。