This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118-BUCK_ok_BOOST_problem_Δ onTına tı

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110412/lm5118-lm5118-buck_ok_boost_problem_ont-na_t

器件型号:LM5118

朋友们、您好!

İ 使用 LM5118试用设计5V-55V 至16.80V @ 3A。 İ Lm5118是降压/升压转换器。  

İ 在 webench 上尝试、然后在 PC 上下载 tına tı 文件。  

İ 上的直流电压高达20V,电路板成功地获得16.8V 电压。  

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/12

但我使用10V - 15V、这是故障。 升压转换器在 tına - tı 上不工作。

Tına 文件链接:

https://wetransfer.com/downloads/897936029f43f27660619a55872f28f620220617065237/b9780d433686e4b29ff65afe11b9d2b120220617065310/adab47

请就此主题提供帮助吗? 我共享我的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_6453368_5F00_12.tsc

    我添加 webench 文件。 İf 您需要所有文件,我添加了 wetransfer 链接好友

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否尝试从产品网页上获取参考 ti spice 演示并将其采用到您的要求中:

    LM5118数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    我将研究您的设计、但这可能需要几天时间-可能会持续到下周结束。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我做了更多的测试。 问题似乎出在 Q2的模型中-如果您替换它并使用它正在工作的示例中的 MOSFET。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢斯特凡,现在它正在工作:)我想问一个问题。我用 webench 网络引用。 网络引用显示了设计文件和替代选项。  

    我检查一个设计。 但是 DigiKey 或 Mouser 等上的%50 Absolete 装置 İ 尝试选择替代装置。 但是,所有的替代办法都是在网上引用的。 您能否在 webench 上与您的团队分享有关主动/被动可选装置的主题? 非常感谢大家的努力