朋友们、您好!
İ 使用 LM5118试用设计5V-55V 至16.80V @ 3A。 İ Lm5118是降压/升压转换器。
İ 在 webench 上尝试、然后在 PC 上下载 tına tı 文件。
İ 上的直流电压高达20V,电路板成功地获得16.8V 电压。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/12
但我使用10V - 15V、这是故障。 升压转换器在 tına - tı 上不工作。
Tına 文件链接:
请就此主题提供帮助吗? 我共享我的应用程序。