This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:纹波和噪声

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106432/ucc28740-ripple-and-noise

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:TL431

当我检查 TL431上的波形时、我看到那里有噪声。 请建议我需要重点关注哪个组件、以便能够消除 此电路中的噪声。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    您在何处测量该波形? 它是基准引脚吗?

    您是否想用最短环路再次测量该波形? 有时噪声来自 GND 耦合。  

    如果此噪声来自您的输出电压、请调整您的输出电容。 输出纹波和噪声会有所帮助。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、这是 TL431的基准引脚。  在输出侧、根据计算、我已经连接470uF 电容器。 但当我使用最短 GND 点时、噪声仍然相同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FB 上显示的信号如下所示。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当我在负载侧(V=48V)连接电池时。 CC 正在工作。 附加了输出电流图像。 连接负载时会产生噪声。 请建议如何消除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    感谢您的信息。 那么、此噪声是否仅在您连接电池时显示? 电池充电期间、它是否消失并且不会显示、它是否正确?

    如果是、我认为该噪声来自电容电流尖峰。 添加电感和电阻作为滤波器可能会有所帮助、但会影响效率。 这种短路噪声是否会影响任何系统运行或超出系统规格? 如果它不影响系统、您可能会忽略它。  

     您是否愿意与我分享原理图以及如何连接电池、以便让我更好地了解您的问题?  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在负载侧连接48V 电池时、我的 CC 工作、但波形仍然不稳定。 为了控制突发尖峰、我尝试增加控制器侧的电容值、即 FB 和 VS 侧。 请支持这项工作,以便我能够尽快完成这项工作。

     您的早期回答对我很有价值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    根据您的波形、您的反馈环路响应似乎太慢、无法导致振荡。  

    您可以尝试修改补偿环路以加快环路响应。  

    电容器的增加可能会影响 VDS 谷值检测。 不建议大幅增加 Vs 上限。 过大的 FB 电容也会使响应速度变慢。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa66/sluaa66.pdf?ts=1654777545393&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dflyback%2Bconverter%2526nr%253D212

    您可以参阅上面的应用手册、了解如何调整 UCC28740的反馈环路。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试将 VS 电容值增加4.7pF 至10pF、但响应仍然相同。

    原理图随附。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    请尝试修改 C24和 R50。 您可以尝试多个不同的值来查看它的工作原理

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的设计中、当我检查 MOSFET 时(VDS=800V。 Id=17A)、漏源过冲在280V 交流输入时超过848V (img 附件)。 在我的设计中、我已经添加了缓冲电路(20K/2W、C=2.2nF 和10nF (并联))。  

    测试条件:输入= 280V AC,输出电压: 58.4V,6A (输出 侧连接48V 电池)

    相同

    条件1:将2.2nF 电容器增加至10nF

    条件2:移除2.2nF 电容器

    在这两种情况下、过冲是相同的。 请建议如何降低过冲尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    请参阅以下应用手册。 第8页~第9页。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubb4a/slvubb4a.pdf?ts=1655518335177&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您可能需要修改 Rsnub 以降低尖峰。  

    此致、  

    Wesley