This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:开关频率上的奇怪纹波尖峰

Guru**** 2548710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110295/lm5088-strange-ripple-spikes-on-the-switching-frequency

器件型号:LM5088

我已经使用 LM5088-1构建了一个电路板。 大多数纹波降至可接受的水平、但是、我们观察到输出上的二极管振铃幅度是不可接受的。 我之前曾尝试将 TI 推荐的缓冲电路焊接到电源中、它没有显示任何差异。 下面是显示纹波的原理图和来自输出的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    请添加0.1uF 10V 电容器、并联输出22uF 电容器、将其靠近电感器 L100放置。

    测量输出纹波时:

    1.不要测试 SW 波形  

    2.使用探头弹簧接地  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后使用了10nF、但这解决了我的问题。