This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:5V 启动浪涌电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620, LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110288/lm22672-5v-turn-on-inrush

器件型号:LM22672
主题中讨论的其他器件:TLVM13620LMR43610

请查找随附的原理图。  

VIN = 10V 至30V

Vout = 5V

Iout = 50mA 至100M

在5V 导通期间、观察到高浪涌。 我在 SS 引脚上使用的是1uF 电容器、这是数据表中建议的最大值。  

您是否认为电感器值应较高以支持轻负载并避免这种浪涌? 小电感器值是否会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下启动波形、我之前看到的波形会非常奇怪。 查看 EVM、这似乎是输出电压中的"跳变"、而不是导致浪涌的线性斜坡。

    图2.

    您看到的内容我认为反映了器件的实际性能。

    我将了解团队中是否有人知道如何将浪涌降至最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和我的同事交谈、他提到一些可能会提高性能的实验是添加一个 CFF 电容器、即22pF-100pF。 这是一个与顶部反馈电阻器并联的电容器。

    您似乎对浪涌电流有严格的要求。 如果您发现使用 CFF 进行的实验没有提供所需的结果、则可能需要考虑使用具有更好软启动性能 的器件、例如 LMR43610或 TLVM13620。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和建议。 让我尝试此更改并更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 请告诉我它是怎么发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了100pF CFF。 它有助于将峰值电流降低40mA。 不确定这将如何影响稳压器的稳定性。

    如上所述、该稳压器在启动时跳过 EVM 的图2所示的输出电压。 我很惊讶 TI 没有将该波形放在数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、您好!

    CFF 将引入一个极点零点对。 100pF 的适度 CFF 应该是可以的、但我会查看负载瞬态响应以了解转换器的稳定性。 我想、由于相位裕度增加、负载瞬态可能会稍慢一些。