This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425两相设计

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105242/tps40425-tps40425-2-phase-design

器件型号:TPS40425

工程师好:   

第1个。 两相设计。 这些寄存器都是默认值、但存在过流问题。

在本例中、8Ch 为0x0d

2ST。  两相设计。 寄存器46h 和4Ah 被更改

问题:是否有公式可以使用 reg 8Ch 的值来计算电流?

THS。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们收到了这一消息、工程师将在下周二提供帮助、因为下周一是国庆节。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电流为只读。 可以校准寄存器 IOUT_CAL_GAIN (38h)、但  如果使用智能功率级、则无需校准。 也可以校准 IOUT_CAL_OFFSET (39h)。  

    读取输出电流
    可使用 READ_IOUT 命令读取转换器的平均输出电流。 结果
    命令仅支持来自转换器的正电流或电流。 如果转换器正在灌入电流、则结果为
    读数为0A

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将按解析的方式关闭该线程。 如果您有进一步的问题、请再次打开。

    此致