This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614EVM-021:无法通过 USB2ANY 连接到硬件

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109079/bq75614evm-021-unable-to-connect-to-hardware-through-usb2any

器件型号:BQ75614EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、团队、

我将 USB2ANY 与 BQ75614EVM 搭配使用。

USB2ANY 已更新为版本3_1_1_14。

这是 GUI 的快照-

您能评论一下、设置有什么问题吗?

此外、我是否应该将 USB2ANY 的引脚1 (带有小三角形标记的引脚)带状电缆与 BQ75614EVM 上 J17的引脚1匹配?

-Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    以下2张图片有助于将 USB2ANY 连接到 EVM。 第一幅图像定义了 USB2ANY 的键侧朝上、第二幅图像显示了如何插入 EVM 上的 J17 (再次说明、键侧朝上)。 如果您将 J17的左上角引脚定义为引脚1、则该引脚将与 USB2ANY 的引脚9匹配(根据所连接的 USB2ANY 的引脚图说明)。

     

    要进一步探讨 USB2ANY 问题、您还可以采取一种涉及器件故障排除/实验的方法。 在 GUI 的左下角、文本应显示"Hardware Connected (已连接硬件)"。 如果文本未显示"Hardware Connected (硬件已连接)"、请尝试从 USB2ANY 插入/拔下连接到计算机的 USB 端口。 如果硬件仍然未连接、则值得反转 USB2ANY 连接插入 BQ75614EVM 的方向(基本上在端口旋转180度的情况下尝试连接)。

     

    确保屏幕左下角显示 Hardware Connected (硬件已连接)文本后、再次检查所有连接、然后按 Cell Monitoring (电池监控)选项卡中的 WAKEUP (唤醒)和 Auto Address (自动地址)按钮。 这将允许主屏幕连接从红色变为绿色、这反映了连接成功。

     

    如果您有更多问题、请联系我们。 我希望这对您有所帮助!

     

    此致、

    TI 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此外、我的客户想知道、BQautoEVAL GUI 中是否有任何配置可观察在按下 GUI 中的每个按钮时控制器和 BQ75614通过 UART 交换了什么命令?

    提前感谢

    -Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    遗憾的是、据我所知、BQautoEVAL GUI 上不提供此功能。 这是我们最近向支持 BQ797XX 系列器件的较新 GUI 添加的一项功能。

    谢谢、

    Geoff