This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Theta、ja EVM 与 JESD 51-7

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109838/lm61460-q1-theta-ja-evm-vs-jesd-51-7

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

您能否帮助简单总结一下 JESD 51-7 θ ja 测试与我们的 EVM θ ja 测试有何不同、从而提供如此不同的热性能?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据 JEDEC 的建议、RθJA 参数不适合用于估算实际应用中的结温。

    更适合比较同一封装类型中不同器件的热性能、必须注意的是、比较基于类似的 PCB 设计。

    EVM 值是一个实际测量值、可能更适用于希望按照建议的 EVM PCB 布局实现器件实际散热特性的客户。 当尝试估算被评估器件的结温时、这个值更加合适。   

    有关这方面的更多详细信息、请参阅以下应用手册:

    1. https://www.ti.com/lit/an/slua844b/slua844b.pdf
    2. https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否想更简单地总结一下 JEDC 板与我们的 EVM 的不同之处,这使其在对比中显得如此糟糕? 比如、JEDEC 板是否没有适当的过孔、层、或者 HR 封装在哪些地方会发生热量逸出不准确的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    JEDEC 板是一款不考虑 HR / FCOL 封装散热和热流的标准化板。  

    因此、使用采用建议 PCB 布局的 EVM 来测量外壳顶部温度并推断结温更现实。 应用手册中还提到、RthetaJA 值可能不代表热流、因为它假定所有热量都从器件中流出。 相反、更真实的热流会使热量从器件中流出并向下流向 PCB。