This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:请验证原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110417/bq2970-please-verify-the-schematics

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25303J

Hallo 团队、

我将 BQ25303J 和 BQ29700用作3、7 V 锂聚合物电池应用的充电器和保护解决方案。

我的应用规格如下:3.7V 锂聚合物电池用于为负载供电。 负载可灌入高达2A 的电流。 电池将充电~ 2A 电流。  

我还使用 Maxim Integrated (MAX17262)的电量监测计。 数据表。   本文验证了 BQ25303J 的电路。

 

1.您能否验证保护和电量监测计电路的原理图?

2.在应用中连接电源路径的最佳可能方法是什么。 电量监测计之前或之后?  从数据表的第1页可以看到、电量监测计包含一个集成感应电阻或系统通电。 这就是为什么在燃油表之后添加瞬变、以便在充电周期内获得正确的 SOC 值的原因。 这种方法是否正确?  

3.我需要2A 的过流放电保护。 为此、我选择了 CSD16406 MOSFET 并添加了50m Ω 的串联电阻、以满足要求。 100mV/2A = 0.050 Ω。 这种方法是否合适?

感谢你能抽出时间。

此致、

Adarsh