This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:10A 输出电流电路帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106609/lm338-help-with-circuit-for-10a-output-current

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件:LM317

您好、E2E 专家、

你好。

我正在使用 LM338T 设计12VDC 电源、并且在使用2欧姆的电阻负载时无法将输出电压保持在5%范围内。 我使用的是数据表中的电路、该电路使用串联导通晶体管来获得额外电流。 我将在这个满载情况下测量低至8.5V 的电压。 我可以在该电路方面获得帮助、以便能够在12V 电压下实现10A 输出电流吗?

我有下面的原理图、我将从中进行工作。 我希望能够使用单个串联导通晶体管为负载提供大部分电流。 我之所以选择 LM338T 是因为它的5A 电流额定值、但如果像 L7812这样的额定功率较低的固定电压线性稳压器能够更好地工作、我很乐意使用它。 我的目标是在10A 满负载时将输出电压保持在12V 的5%以内、并使用1.2欧姆电阻。  

提前感谢您的帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    您指的是数据表中的哪个电路? 我看不到一个描述了串联导通晶体管的使用的示例。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    你好。

    我使用的是 Lm317数据表原理图上的变体、我的版本省略了 NPN 驱动器晶体管、调整引脚上的10uF 旁路电容器、以及1N4002以及不同的电阻器和电容器值。
    我想我可以像 LM317的更高电流版本那样使用 Lm338。
    感谢你的帮助。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    此电路已经存在很长时间、应该可以正常工作。  让我们看看客户的应用中是否有问题发生。  我们能否在这些节点上进行电压测量(请参阅蓝色圆圈)?  这将有助于我们了解二极管和电阻器导致的压降以及交流纹波电压的幅度是否会将 LDO 置于压降中。  我们还可以通过探测保险丝的输出来评估 LDO 的输出与负载之间是否存在明显的直流压降。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我能够通过测量您建议的点来确定电路。 我发现我的变压器动力不足、因此我增加了 VA 额定值、电路现在提供了我所需的电流。

    感谢你的帮助。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我很高兴听到您能够解决这个问题。  如果您需要任何其他支持、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬