主题中讨论的其他器件:LM317、
您好、E2E 专家、
你好。
我正在使用 LM338T 设计12VDC 电源、并且在使用2欧姆的电阻负载时无法将输出电压保持在5%范围内。 我使用的是数据表中的电路、该电路使用串联导通晶体管来获得额外电流。 我将在这个满载情况下测量低至8.5V 的电压。 我可以在该电路方面获得帮助、以便能够在12V 电压下实现10A 输出电流吗?
我有下面的原理图、我将从中进行工作。 我希望能够使用单个串联导通晶体管为负载提供大部分电流。 我之所以选择 LM338T 是因为它的5A 电流额定值、但如果像 L7812这样的额定功率较低的固定电压线性稳压器能够更好地工作、我很乐意使用它。 我的目标是在10A 满负载时将输出电压保持在12V 的5%以内、并使用1.2欧姆电阻。
提前感谢您的帮助。
此致、
CSC