This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:替换部件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS7A91, TPS7A92, TPS7A83A, TPS7A89, TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110222/tps7a88-replacement-part

器件型号:TPS7A88
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A92TPS7A83ATPS7A89TLV752

我正在寻找替代芯片来替代 TPS7A88和 TPS7A91、因为它们都在 TI.com 上缺货。 建议使用哪些芯片来替换这两种芯片? X91输出5V、X88输出3.3V 或1.8V、输入为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    对于 TPS7A91、我们的最佳替代产品是 TPS7A92、但是如果您需要库存器 件、我建议您使用 TPS7A8300ARGWT。

      TPS7A91 TPS7A92 TPS7A83A
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出 可调节输出 可调节输出、可编程输出
    输出电流(最大值)(A) 1 2. 2.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.4. 1.4. 1.1.
    输出电压(最大值)(V) 5.2. 5.2. 5.2.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8. 0.8.
    固定输出选项(V) - - -
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 48 48 40
    噪声(uVrms) 4.7. 4.7. 4.4.
    精度(%) 1 1 0.75
    VDO (典型值)(mV) 130 260 75
    Iq (典型值)(mA) 2.1 2.1 2.8.
    热阻 θJA (°C/W) 57. 57. 43.
    最小封装面积(mm2) 6.25. 6.25. 12.25.
    封装类型 儿子 儿子 VQFN、VQFN

    对于 TPS7A88、我通常建议使用 TPS7A89 、因为它具有更高的引脚对引脚最大电流。 因此、在本例中、我建议 使用 TLV75201PDSQT、它也是一个双路 LDO、具有您所需的相同输出。

      TPS7A88 TPS7A89 TLV752
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、双路输出 可调节输出、双路输出 可调节输出、双路输出
    输出电流(最大值)(A) 1 2. 1
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.4. 1.4. 1.5
    输出电压(最大值)(V) 5.2. 5.2. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8. 0.55
    固定输出选项(V) - - -
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 48 35. 45.
    噪声(uVrms) 3.8. 3.8. 53.
    精度(%) 1 1 1.5
    VDO (典型值)(mV) 130 260 225
    Iq (典型值)(mA) 2. 2.1 0.025.
    热阻 θJA (°C/W) 33. 33. 74.6.
    最小封装面积(mm2) 16. 16. 4.
    封装类型 QFN QFN WSON