This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:VIN 低于最小值会导致电池的 CV 更低或充电率更低?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110499/bq24079-vin-lower-than-min-value-causes-lower-cv-or-lower-charging-rate-for-battery

器件型号:BQ24079
主题中讨论的其他器件: BQ25170

您好!

我们希望将 BQ24079用作单节锂离子电池的充电解决方案。 在我们的解决方案中、由于其他限制、仅将4.2V 源用作充电器的输入源。 这小于4.35V 的最小输入工作范围值。 这将如何影响电池的充电?

由于压降电压随输出电流减小、这是否会导致4.1V 充电时间更长? 例如20mA 终止电流。

还是在电压低于4.1V 时电池的 CV 会发生?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我在实验室中测试了这种行为、并且在 VIN = 4.2V 时无法观察任何充电电流。 一旦 VIN > 4.35V、充电电流开始上升、直至 VIN = 4.58V 时达到预期值。 我在该测试中使用了500mA ICHG。

    也就是说、由于在4.2V 输入电压下未观察到充电电流、我认为 BQ24079不适合您的应用。

    您是否了解过 BQ25170? 我会为您的应用推荐此 IC。

    此致、

    杰克逊