请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 主题中讨论的其他器件: BQ25170
您好!
我们希望将 BQ24079用作单节锂离子电池的充电解决方案。 在我们的解决方案中、由于其他限制、仅将4.2V 源用作充电器的输入源。 这小于4.35V 的最小输入工作范围值。 这将如何影响电池的充电?
由于压降电压随输出电流减小、这是否会导致4.1V 充电时间更长? 例如20mA 终止电流。
还是在电压低于4.1V 时电池的 CV 会发生?
谢谢、Prithvi