This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:PD 产品 EMC 测试失败

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23754EVM-383, TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105509/tps23754evm-383-pd-product-emc-test-fail

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件:TPS23734TPS23754

你(们)好

我们的产品未通过  CNS 13438 EMC 测试。(236KHz 时超过33dB)

您能否帮助查看原理图是否存在任何风险?   谢谢。

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    噪声似乎接近开关频率。 这通常是布局造成的。 一些纠正措施是限制与 FET (U25、Q1、U21和 U26)相关的裸露铜、尝试使用屏蔽变压器、并尽可能缩短栅极布线长度。

    此外、请注意下一代器件 TPS23734具有扩频频率抖动、可在此处打开以提供帮助。 谢谢

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们将 PD 模块从 PCB 更换为 TI EVM (TPS23754EVM-383)作为电源、并发现 TI EVM 的 ISN 测试结果与 PD 模块相同。

    请帮助查看以下图片。

    TI 是否曾为   TPS23754 EVM 安排 ISN 测试?

    您对结果有什么建议吗?

    我们的 PD 板+主板的 ISn 结果:

    TI EVM +主板的 ISn 结果:

    谢谢。

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在  使用 TPS23754 EVM 作为电源的情况下提供了 ISN 结果、结果与我们的 PD PCB 相同。

    您对结果有什么建议吗? 谢谢。

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为 这是 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101285/tps2372-3-esd-test-comparison-with-tps2372-4的重复线程