请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 大家好、团队、
您能否查看以下客户咨询?
什么可能导致 UCC28180中断?
现在、我们有三个断开的单元、其中 UCC28180的引脚8 (栅极)短接至 GND。
昨天、我们测试了 PFC 级过流保护、如下所示:
交流电源电压230V 交流
PFC 输出电压为1.2A 时的负载

PFC 输出电压的负载= 1.4A

PFC 输出电压的负载= 1.6A

当加载1.6A 电流时、UCC28180发生故障。 可以在图 tek00136.png 中看到它。
栅极引脚到 GND 的电阻为~40欧姆。
示波器通道:CH3=PFC 输出电流、CH4 =PFC 电压与交流耦合(基准电平385VDC)
谢谢、
Franz