This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:PSpice 模型"未知参数#39;_U2_U625"问题

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711, TPS24770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108083/tps24711-pspice-model-unknown-parameter-_u2_u625-issue

器件型号:TPS24711
主题中讨论的其他器件: TPS24770

大家好、  

使用 simetrix 使用 TPS24711 pspice 时,会出现“ unknown parametre”_U2_U625"问题。  

我在邮件前看到、也有类似的问题。 只想知道如何解决它。 谢谢。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001385/tps24770-pspice-model/3701961?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=_U2_U625#3701961

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Avishek PAL 可能已经解决了。 他现在正在休假。

    我们将在下周初回来。 希望这对您来说是可以的。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。我们可以等待下周。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 SIMetrix 时、我在使用 TPS24770和 TPS24711的系统中也会看到此问题。 去年没有解决这个问题。 客户转向 PSpice 仿真。 无论问题是否可以解决、请留出一些时间进行处理。 我将在本周结束时向您更新状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    好的。期待您的回复。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 SIMetrix 中尝试了很多方法来使它正常工作。 但是、很遗憾地说这个问题没有得到解决。 唯一的选择是使用 PSpice。