This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2828:连接至 NC 引脚

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110516/tps2828-connection-to-nc-pins

器件型号:TPS2828

您好!  

TPS2828被认为是使用的、但在处理 NC 引脚(引脚1)时会产生问题。 由于该器件没有稳压器、因此它具有 NC 引脚、但看不到该引脚的建议(悬空/连接到 VCC)。 因此、如果需要与 TPS281x 系列的可通信性、请检查整体建议是浮动还是针对 VCC。  

请告诉我、这里是否有任何有关处理 NC 引脚的见解。

此致、

Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您联系 E2E!

    NC 引脚没有内部连接、应该保持悬空。

    作为您的后续行动、TPS2828被关注的具体原因是什么?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于与竞争对手器件的 P2P 兼容性、因此需要对其进行研究。  

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我了解 Alexis!