This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:SW 引脚寄生电容定义以及如何测量?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109971/ucc25800-q1-sw-pin-parasitic-capacitance-definition-and-how-it-was-measured

器件型号:UCC25800-Q1

我将参考文档"UCC25800-Q1用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器"(文件名 SLUSDX3B.pdf)来估算 LLC 隔离式直流/直流转换器的性能。

在中、第30页有一个"SW 引脚寄生电容"、符号为 C_SW、典型值为170pF。

我不清楚这个寄生电容的定义。  C_SW 的一个端子必须是 SW 引脚(此 IC 的引脚7)、但另一个端子是什么、即 C_SW 是开关引脚之间的寄生电容、在哪里?  我们能想象一下、将寄生电容作为等效电路组件添加到第10页的方框图中了吗?

此外、它是如何测量的、例如使用什么频率和激励电压或电流幅度?  典型值为170pF。  那么 、对于件到件 变体、频率灵敏度和温度灵敏度、合理的假设是什么?

我在网络上多次尝试后都找不到此类信息、因此想知道是否有人可以帮助您找到它。

谢谢!

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IC 内部有两个功率 MOSFET。 每个 MOSFET  通常都具有寄生电容 COSS。 两个 COSS 与170pF 的等效电容并联。 为了实现 ZVS、170pF 应充电或放电至 VIN 或0。 根据该理论、可以计算磁化电感。  它使用与其他功率 MOSFET 相同的方法来估算电容。  

    希望这对您有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  得到您的回复后、我已使用 C_OSS 和 LLC 转换器作为关键字进一步进行了一些网络搜索。  找到了一个讨论 C_OSS 变化如何影响 LLC 转换器设计/性能的非常好的文档。  您的意见得到了很好的帮助。  我对此表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它能为您提供帮助。 谢谢。