This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:使用 BQ25731、多节电池组电量充足

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, BQ40Z50, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110214/bq25731-multi-battery-bank-charing-with-bq25731

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ40Z50

e2e.ti.com/.../5037.Bulk_5F00_Battery_5F00_Charging_5F00_Topologies.pdf

您好!

我希望通过反复实施 BQ25731来为(4)节串联电池充电、从而一次为8-24节锂离子电池充电。 我计划将20V USB-C PD 与 TPS25750等器件配合使用、以处理功率协商、但我可以灵活地为充电器提供直流电源。 我们更不用担心充电时间、更关心我们可以充电的电池数量、同时保持电池的寿命。  

对于"大容量"电池充电器的建议、我有一些问题、例如:

 

  1. 电池可以并联充电、还是应该始终串联充电? 我知道电压不匹配的电池和 并联 SOC 可能会导致电池之间的电流出现问题。  
  2. 如果电池应串联充电、您是否会建议使用电池监控器和/或平衡器来确保所有电池处于相同状态?  
  3. 如果电池应串联充电、您是否会为每组 (4)电池推荐多个充电通道? 即、使用多组 BQ25731/(4)电池组合、所有这些组合均 通过肖特基二极管连接到主直流电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    通常串联或并联电池。 我们看到了这两种配置。  

    2. BQ40Z50是电池电量监测计,BQ79616是电池监测计/平衡器。 (链接)

    3.这取决于电池电压/功率要求,您可以拥有4S2P 或多个并联充电器。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 如果所有电池都来自不同的现场器件、并且它们将以不同的速率排空并具有不同的 SOC、建议是否会改变?

    在并联充电之前、是否需要平衡电池? 在串联充电之前、是否需要对其进行平衡?

     如果并联充电、那么从单个充电器并联充电电池是否更好? 还是应该并联使用多个充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    这是有关电池平衡的问题。 假设并联具有类似电压的相同类型的电池。 充电器不知道电池组内有什么、只对电池组进行充电。 更多详细信息、请在电池平衡组中提交问题。  

    我更喜欢并联多个充电器来分散功率和热量。