This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:布局审查

Guru**** 2533390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109108/bq24800-layout-review

器件型号:BQ24800

你(们)好   

您是否能帮助检查我们的布局是否存在任何严重的布局问题或布线问题

下面是原理图 (PUA801)

e2e.ti.com/.../TI_2D00_P105_5F00_108.pdf

红色圆圈表示 AGND 引脚

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040652/faq-how-do-i-ensure-the-charger-layout-is-satisfactory-is-there-a-guideline-for-bq24780s-bq24800

    如果您有任何具体问题、请随时告诉我。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    AGND 和 PGND 的连接与下面显示的散热焊盘之间的距离很小、大约为300mil

    这是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我在 IC 电源焊盘下面看不到任何铜吗? IC 电源焊盘下方最好有铜、以获得更好的热性能。

    对于 AGND 和 PGND、我们在 EVM 上将它们分开 、但在 IC 旁边有一个窄的网连接。 请参阅下面的附加图片。

    我们建议尽可能使用 EVM。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    散热焊盘上有过孔、因此必须有铜、

    BTW、您是否详细说明了如果 PGND AGND 连接远离散热焊盘会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能否展示 他们在 AGND 和 PGND 之间建立连接的位置? 请突出显示 AGND、PGND 和2之间的连接。

    引脚22为 AGND、我们建议通过 IC 下方的焊盘将其连接到电源接地端。

    以下是数据表中讨论这一点的部分:

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我之前已经向您展示过... 、请参见红圈(上面是 PGND、下面是 AGND)

    我知道数据表 中所说的内容,但我只是想知道如果连接不在焊盘下方会发生什么情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    根据我们过去的经验、充电器运行正常、但是稳压精度可能会稍微差一些、例如1%。 这是由布局接地偏移引起的。   

    此致、

    老虎