This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池热插拔和相关保护

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109631/bq25792-battery-hotplug-and-related-protection

器件型号:BQ25792

您好!

    客户有问题、他们的电池组需要热插拔。 2s 电池。  对于与电池相关的保护、我可以看到 VBAT_OVP 和 IBAT_OCP、

我想知道是否发生了 VBAT_OVP、可能是什么原因?  我假设转换器将停止、但它能否自动恢复? 我无法从数据表中获取更多信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    是的。  如果 VBAT_OVP 或 SYS_OVP 发生、则转换器停止开关、但在 OVP 条件消失时自动重启。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

           在哪里可以找到此详细描述?

    这是第一次采用 BQ25792进行客户设计、正如他们所说的、他们使用的数据包具有保护功能、 有热插拔。但关键是这样  

    即使没有电池连接、BQ25792也需要在 BAT 引脚上输出稳定的7V 至8V 电压。  我不确定这是否可以实现。 我在 BQ25792EVM 上尝试过、但没有

    蓄电池连接。 我可以看到 BAT 引脚的电压将下降。  

    BTW、BQ25792是否支持 电池开路负载 检测? 了解电池是否已连接的方法是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    遗憾的是、此充电器不是为无电池连接而设计的。  充电电流接通得非常快、以至于上的小电容为 BAT 过充、导致 BATOVP、然后 SYS OVP、转换器关闭、直到 OVP 条件消失。  您可以通过在 BAT 上添加额外电容(470uF)并将充电电流降至500mA 或降低输入电流限制来防止这种情况的发生。

    与我们的大多数充电器一样、没有电池检测功能。  我们建议使用主机软件来监控充电器的寄存器、以了解 TS 故障+低电池电压、或者、假设上述一个或多个测试已用于防止 OVP、则监控充电和终止之间的快速转换。  该充电器具有~30mA BAT 引脚下拉电阻、可用于使转换更具可预测性。

    此致、

    Jeff