This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:如何启用 VOUT1 3.3V 输出

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110144/ev2400-how-to-enable-vout1-3-3v-output

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

您好!  

您能不能告诉我如何在 EV2400上启用 VOUT1 3.3V 输出、我想用它为外部电子器件供电。  

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    Vout 只能设置为0V 或5V。

    要控制此引脚、请启动 bqStudio 并选择任何 bq40z50器件。 然后单击"Registers"选项卡。 转至菜单"AUTOLOCAL (自动循环)"并使用"2引脚控制""Enable LOAD (启用负载)"更改状态。 该菜单旁边的复选框表示它被设定为5V、否则它被设定为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、  

    感谢您的回复。EV2400的 schmeatic 中的 WOD.2如何? 该引脚上可提供的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我们设计了用于监测计评估的 EV2400。 额外的选项适用于将来的可扩展性。 这些不是必需的、因此未在 bqStudio 中实现。