This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:TPS7H5001-SP

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110501/tps7h5001-sp-tps7h5001-sp

器件型号:TPS7H5001-SP

在数据表的图9.1典型应用中、反馈来自输出上的分压器。  反馈使用次级侧回路、控制器位于初级侧回路。  如何将正确的电压反馈回差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    GND 遵循我们的 EVM、该 EVM 已连接、但未在图中显示。
    由于其非隔离式、因此 GND 应相同、以便进行适当调节。

    谢谢、
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 对于隔离式、反馈必须通过光耦合器?  是否有关于磁耦合反馈的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    对于航天级器件、通常不使用光耦合器、因为它们的辐射性能较差。
    我听说过的大多数客户都使用了某种磁反馈。
    但是、我对磁耦合没有什么好的建议。

    谢谢、
    Daniel