This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:将 PMID 输出置于升压模式

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25618, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110479/bq25898-about-pmid-out-put-in-boost-mode

器件型号:BQ25898
主题中讨论的其他器件: BQ25618BQ25895

您好!

您能告诉我 BQ25898 PMID 输出吗?
我们希望使用升压模式从 PMID 输出功率。

1。
是否可以从 PMID 输出60mA 电流?
如果不推荐、您能告诉我原因吗?
当 保护 PMID 的输出功率时、请告诉我受限的保护功能。

2.
从 PMID 输出时、我不想在 VBUS 中产生电压。
在使用 PMID 时是否有办法关闭 RBFET (Q1)?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、  

    是的、BQ25898在升压模式下可输出高达2.4A 的电流、但该器件旨在以升压模式在 VBUS 处输出电压、并且无法关闭 RBFET (Q1)。 此外、升压模式过流保护会监控 RBFET (Q1)上的电流、如果尝试将 PMID 用作升压输出、则不会提供此保护。  

    我们确实有一些器件、例如 BQ25618和 BQ25895、专为将 PMID 用作升压输出而设计。 在这些器件上、Q1在升压模式下关闭、VBUS 上不会有电压。  

    此致、

    Garrett